This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:低侧感测最小 Vcm 澄清

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472689/ina229-clarification-of-minimum-vcm-for-low-side-sensing

器件型号:INA229

工具与软件:

您好、我想澄清一下 INA229的最小共模电压(VCM)。  在我的应用中、我要在 Vin-引脚接地的情况下进行低侧感测、并需要测量负差分电压(Vin+< 0)。 我的问题是:在我的应用中、Vin+引脚允许的最低电压是多少?  规格表规定的最低 Vcm 为-0.3V、但我看到了不同的 Vcm 定义。  其中一个定义是 Vcm 是 Vin+和 Vin-的平均值、所以对于这个定义、Vin+引脚上允许的最低电压将为-0.6V (即 Vcm =(-0.6 + 0)/2 =-0.3V)。 但我看到了其他一些评论、这些评论使我认为  Vin+引脚上允许的最低电压将是-0.3V。 以下哪一项对我的应用是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    Vcm 通常被视为两个引脚的平均值、但在本规格中、-0.3V 是这两个引脚可以分别达到的最低电压。   

    此致、

    Mitch