This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:电源电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472119/tpa3255evm-power-supply-current

器件型号:TPA3255EVM

工具与软件:

您好!

我正在为 TPA3255EVM 设计一个线性电源、将提供接近最大 Vdc (大约为50V)的电压。 我当前的设计将提供6安培@ 50Vdc。 电路板需要5-14安的电流。 提供更大的电流是否会使放大器板产生更大的功率、或者是否根据提供允许的最大 Vdc 提供更大的最大输出?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    要从 TAS3255获得最高功率、有几个注意事项需要考虑。 该器件是闭环放大器、这意味着无论 PVDD 如何、它都会尝试将信号放大相同的量。 仅仅因为电源可以为器件提供更大的功率、并不意味着它会消耗更多电流。 只有当输入信号较大或输出负载降低时、它才会消耗更多电流。 如果器件的电源可以提供300W 的功率、则预计将低于该功率、因为器件不是100%的效率、并且输出端的滤波器也会消耗一些功率。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    有道理的。 在50V 和6A 时、我已经处于300W、这应该会提供最大值、知道有一些损耗。 我注意到一些 正在采用 TAS3255芯片的制造商采用提供48伏但仅5安电流的 SMPS、因此根据负载、他们可能不会使用放大器的全部电位。 此外、他们正在使用焊盘朝下设计、从而可能无法在完整的300瓦功率下实现散热、或者实际上不使用3255芯片。

    谢谢!

    此致

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    如果您对焊盘朝下的器件感兴趣、则可获取最大功耗的模拟输入 D 类部件就是 TPA3250。 但是、由于散热器焊盘朝下、因而热性能更难管理、因为散热器不能直接放在散热焊盘上。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的帮助、谢谢!