This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:amc1200

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472581/amc1200-amc1200

器件型号:AMC1200

工具与软件:

你(们)好

我使用 acm1200器件来监控电源电压。 环境条件下一切正常、但低于-20则会出现错误(骤降)、即使电源是由 PSU 驱动的。

由于这是控制电机的器件、因此噪音可能是问题所在。 电路与数据表类似、但没有可选的差分滤波电容器。

此外、C2为100N、R2和 R3为39R。 Rshunt 为60R。 vdd1为5V、vdd2为3.3V、由自身稳压器供电、因此无需齐纳二极管。 输出在馈送到 ADC 之前先通过增益馈送到差分放大器。

我将添加 C3和 C4电容器(1uF)。 如何导入滤波器来减少电阻器和电容器中的任何值?

此致

ROSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    通常、我们建议设计抗混叠滤波器、使其截止频率比采样信号频率高一个十倍频(10x)。  

    共模滤波电容器(C3和 C4)应比差分电容器 C2低10-20倍、因为共模滤波电容器中的容差不匹配可能会导致差分频率响应。  

    一般来说、与使用更大的电容器相比、增加电阻器值有利、因为对于类似价格、容差要严格得多。 这将从系统产生更多预期结果。  

    我们的销售人员是否能够与您取得联系?