This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:误差为0-10A

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472146/ina238-error-by-0-10a

器件型号:INA238

工具与软件:

对于我的应用:最大预期电流= 90A、ADCRANG=0、(163.84mV)、Rshunt=0.001 Ω
这是我的结果高达10A。   似乎随着电流的增加、测量误差会变大。

正弦值 INA238
0 -2,75
505. 524.
1010. 1052.
1515. 1579
2019 2106
2322. 2425.
2524. 2633.
3028. 3164.
3533. 36688.
4030. 4218.
4540. 4746.
5040. 5273.
5550. 5800
6050. 6328.
6560. 6858.
7065 7382.
7570 7915.
8080 8445.
8590 8973.
90909090 9500
9560. 10027.
10000 1055.
10500 11085.
11000 11618.
11500 12150
12000 12680

为什么会出现如此大的误差? 我能否使用比例因子轻松校准它?

2.在数据表中、要计算 CURRENT_LSB、 最大预期电流是在我的相邻电流90A 中? 为什么该参数如此重要? 对于 exsample、当我的 预期电流为100A 时、Current_LSB 将改变。
  根据 Rshunt、OR 是计算参数中的最大预期电流。 它只是一个 估计参数?


感谢阅读。
Zhiwen Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按比例增加的增量是增益误差的典型行为、这可以归因于分流电阻器和 INA238的增益误差或两者兼而有之。 该误差可以按照您提到的方法进行校准。

    根据最大电流计算出的电流 LSB 只是一个数学比例因子、对 INA238的属性没有影响。 使用最大电流来调整 LSB 是为了利用整个输出范围。 当然、您可能对较小的最大电流使用较大的 LSB、而仅使用输出范围的一小部分、会损失一些分辨率。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 但当电流为12A 时、误差将为680 mA 。 这也是由增益误差造成的吗?

    2对于每个传感器,校准与其他传感器不同(我猜),这意味着如果我想生产许多产品,(使用许多传感器),每个传感器都应该校准? 或者、通常的做法是什么?

    非常感谢

    Zhouwen