This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:OPA2626

Guru**** 2604495 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2626, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471686/opa2626-opa2626

器件型号:OPA2626
Thread 中讨论的其他器件: OPA2376

工具与软件:

TI 是否使用新标识来替代原始标识? 似乎没有使用原始地图。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是不同的器件(OBBI = OPA2376、16R6 = OPA2626)。

    此更改在 PCN# 20230131000.0中宣布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的意思是、在最初的 TI 芯片中、我们可以看到下面的标识。 但现在、使用"TI"一词代替标识似乎是不对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯

    您好!  

      对于标识、几年前我们对选定设备的标记标准化进行了更改(将标记字体更改为适用于大量设备的新"OCR "字体)

     下面随附了一个示例 PCN、在第59页、您可以从所描述的内容中看到标识格式的变化:

    e2e.ti.com/.../1067.TI-logo-format-change-declaration.pdf

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的、这是我的问题。 只有我的观点,原来的标志看起来更好。 不知道,徽标不是最重要的事情。 ^_^