This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6639:LMH6639 PSPICE 模型

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6639

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471795/lmh6639-lmh6639-pspice-model

器件型号:LMH6639

工具与软件:

你好

我想知道 LMH6639 PSPICE 模型的温度特性。

对于振荡频率在温度方面的相关性、仿真结果是可靠的

当我使用该模型进行振荡器仿真时、温度范围是  20~80度?

谢谢!

Murakami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murakami:

     该模型由温度相关的组件构建而成。 然而、 这是取决于仿真中所使用组件(即电阻器、二极管、电容器、晶体管类型)的通用温度曲线、而不是诸如漂移参数或者数据表中其它温度范围内特性数据的特定器件。  

      查看测试数据、交流响应轨迹针对-40C 至85C 温度、因此、放大器不会对振荡频率产生重大影响。  

    谢谢!

    SIMA