This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:运行和汽车级温度范围

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471670/ina240-q1-temp-range-for-operating-and-automotive-grade-level

器件型号:INA240-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA240

工具与软件:

目标器件:INA240A2QDRQ!  

如下 PCN Letter 所示、产品属性中的工作温度范围和汽车级等级有所不同。 为什么会这样呢?
工作温度范围:-40°至+125°
汽车级:-40°至+105°
您能解释一下吗?

谢谢、此致、

野村大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行探讨、发现任何结果后、我会立即报告给您

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此报告似乎是针对另一个器件、而不是 INA240。 您能验证吗?

    此致

    Guang