This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:峰值检测器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471376/tlv9301-peak-detector

器件型号:TLV9301

工具与软件:

你(们)好

我正在为我们的电源转换器实施一款慢速峰值检测器、目标是检测输出过载。 我们有一个电路可以监控转换器的输入电流并将其转换为 PWM 信号。 满载时、PWM 信号的峰值电压为400mV、占空比为30%、频率为100kHz。 根据设计、峰值检测器具有较慢的响应、可避免在启动时检测浪涌电流、浪涌电流可能会触发错误的过载标志并关闭控制器(该浪涌电流可以持续100ms)。

在测试板上进行测试并连接到主模块时、电路工作正常。 但是、当我连接到主板时、电容器永远不会放电。 我需要连接万用表、可以看到电容器放电。 是否意味着我需要增加从 OPA OUT 连接到 GND (1M Ω 至10m Ω)的电阻? 或者、我是否需要将 OPAMP 从 TLV9301更改为仪表化 OPAMP 钳位 OPA189IDBV?



编辑:抱歉、我想说当我在主板上实施所有功能(布局修改)时、我看到了电容器的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    为了确保我正确理解、电容器会在上面的布局中按原样正确放电、但在应用电路中实施布局时无法正确放电?  

    如果是这种情况、您能否提供包含主板的原理图?  

    此致!

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过将电阻器 R19放置在 R20和 C18附近来解决此问题。 在电流布局中、该电阻器距离 RC 电路很远。 我假设距离会以某种方式影响电容器的放电方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:


    我很高兴听到您能够解决放电电容器的问题。 我将继续、将此主题标记为已关闭、因为看起来您的问题已解决、但如果您有任何其他问题、请随意回答、该主题将再次打开。

    祝您愉快!

    Alex Curtis