This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:LM741H/883的通孔端接引线的金涂层厚度

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468740/lm741-gold-finish-thickness-on-thru-hole-termination-leads-for-lm741h-883

器件型号:LM741

工具与软件:

LM741H//883运算放大器通孔端接引线的 Au 涂层的最大厚度是多少?  LM741H//883运算放大器的通孔端接引线的 Au 涂层厚度是否在一定范围内(最小值-最大值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我已经就您的问题联系了我们的包装团队、我明天应该为您提供更多信息。 感谢您的耐心。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我还没有为您提供答案、因为我目前正在等待回复我的问题。 我将在48小时内提供另一个更新。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起延误,我至今还没有听到任何消息。 我刚刚给包装团队发送了一封后续电子邮件、希望下周能为您提供一些答案。  

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    这种封装类型的最小涂层厚度为60微英寸。  

    此致、

    Alex Curtis