This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401:输出 Vcm 可调节电路

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV771, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464667/lmh5401-lmh5401-output-vcm-adjustable-circuit

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMV771

工具与软件:

您好:

我希望使用 LMH5401设计一个具有可调 VCM 输出的电路。 
LMH5401的工作电压: VCC = 3.15V、VEE =-2.14V 
希望 VCM 输出在以下范围:[-500mV 500mV] 
单端输出电压摆幅: 1Vpp 

我尝试使用 TINA 对其进行仿真、结果不错。

我想电路的实际运行情况是否与仿真一致。

希望专家给出建议!
谢谢! 

e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_20250121.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Applo Zhang:

        是的、实际电路应该非常接近于仿真。 您能否帮助我理解为什么在 VCM 反馈路径中使用 LMV771?

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    使用 LMV771的目的是校正输出共模、请参阅数据表第41页。
    有没有更好的解决方案? 当前解决方案使用 DAC 输出来调节此共模电压。 
    谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

      是的、LMH5401的输出共模失调电压为-27mV、并且随 VOCM 而变化。 要校正该伺服驱动器、建议使用 LMV771。

    此致、

    赫鲁日