This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:当共模从低电平变为高电平时、在电源引脚上生成更高的电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472401/ina180-generates-higher-voltage-on-supply-pin-when-common-mode-changes-from-low-to-high

器件型号:INA180
Thread 中讨论的其他器件: INA280

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的一个客户正在开发太阳能优化器。 请。 在客户电路板上查看以下顶层实施。

我们观察到、当 MOSFET 首次从关断切换至导通时、 INA VCC 引脚上的电压交叉超过5V、并且在 MCU 远高于绝对最大值时会突然击穿 MCU、这是因为 INA 共模开关产生很大的瞬态。 当底部开关断开时、电流检测处的共模为电池板 VOC 电压、并且没有电流通过。 底部开关接通时 、共模电压骤降;开关再次进入关断状态时、共模再次切换到贴片电压。 我们已尝试将串联电阻增加至1K、并将100uF 置于 VCC 引脚电压限制为高达3.5至3.55V、这可防止其他器件损坏、但我们想演示为什么该共模开关会使0n VCC 引脚电压升高?

请。 提供帮助。 在下一个版本中、我们建议在高侧(+ve 线路)上移动感测、这样将不会发生共模切换。

谢谢!

MITesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    1.什么是面板 VOC 值,它是否在 INA180可接受范围内?

    2. 共模切换一般会影响输出而不是 Vcc、所以我不知道为什么会看到 Vcc 上会出现5V 的尖峰。

    3.是否观察到 INA 设备有任何损坏? 如果 INA 在这个过程中被损坏、可解释这一运行状态。

    4.将传感移到高侧是个好主意,但请先确保设备运行良好。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    请。 查找响应

    电池板 VOC 值是多少且是否在 INA180可接受范围内?

    响应- 电池板电压 VOC - 52V、处于可接受的共模范围内。

    2. 共模切换一般会影响输出而不是 Vcc、所以我不知道为什么会看到 Vcc 上会出现5V 的尖峰。

    响应-它应该不会影响 VCC 线路、但会影响和损坏连接在同一 VCC 线路上的其他器件。 该电压过冲几乎持续一秒钟、逐渐去振、一秒钟后则回调至3.3V。

    3.是否观察到 INA 设备有任何损坏? 如果 INA 在这个过程中被损坏、可解释这一运行状态。

    响应-使用 INA 未观察到损坏。

    4.将传感移到高侧是个好主意,但请先确保设备运行良好。

    响应-变为高侧、因为它不会看到任何共模电压开关。

    这是非常 starnge 行为、我们不知道共模切换为什么会产生 VCC 过冲? 如果您有任何想法 帮助进行输入、否则客户将移除器件、因为他们有另一种测量电流的方法。

    谢谢

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    响应- 电池板电压 VOC - 52V、处于可接受的共模范围内。

    INA180的共模范围为-0.2V 至26V。 如果客户强制向器件中输入52V 电压、则会对器件进行断开。

    我建议使用与我们的产品系列中不同的器件、例如高侧的 INA296或 INA280。

    此致!
    Mallika Senthil