This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:从特定生产日期代码 TL082CDR 开始、部件不能正常工作

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472815/tl082-parts-not-working-properly-from-specific-date-codes-tl082cdr

器件型号:TL082

工具与软件:

过去一年、我们收到了 Arrow 和 Digikey 的 TL082CDR 器件、这些器件在设计中无法正常使用、其他出货量也是如此。    当前卷带 T.I.而不是标识  日期代码2432+5和2439+5。   我们最初在11月遇到了这个问题、我们从 Arrow 获得了日期代码为2432+5的部件。   然后、我们收到了 DigiKey 提供的合格器件(在 DC 上无法确定)。   但是、正如我在查看 PN I 时注意到有3个版本的 TL082CDR (标准、E4和 G4) 、我们注意到可正常工作的器件有 TI 标识、而这些器件上没有 T.I.    

我们是 CM 而不是设计所有者。   

当前卷带 T.I.而不是标识  日期代码2432+5和2439+5。    目前我有两个批次:  4538682ML4  和4672282ML4   

使用仪表时的读数:(非板载)

         标识                    TI

         N–P                  N–P

针脚       3–4     .647             3–4.832      

               4–3     OL                          4–3 OL      

               3–8     OL                          3–8 OL      

               8–3     OL                          8–3     .756

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN# 20220615003.1推出了一款采用新设计的新裸片(据我所知、它现在与 TL082H 相同)。

    保证的数据表限值没有变化。 您的电路可能依赖于数据表不能保证的特性;最可能的变化是输入端的钳位二极管和更宽的输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  这是一款采用 TL082CDR 的旧设计、我会将此内容带回给我们的客户进行审查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!  

    我同意克莱门斯的观点。 请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone