This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863:OPA2863IDGKR 规格

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2863A, OPA2863, OPA2626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472700/opa2863-opa2863idgkr-specifications

器件型号:OPA2863
主题中讨论的其他器件:OPA2626

工具与软件:

请提供器件 OPA2863IDGKR 的以下技术规格

  1. 输入电容差模
  2. 输入电容共模
  3. 输入电阻差分模式
  4. 输入电阻共模
  5. 输入共模范围
  6. REACH 合规性
  7. WEEE 合规性

是否有任何其他规格更好的器件可以为 LTC6247CMS8#TRPBF [线性技术]进行交叉参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    对于该竞争对手器件、OPA2863和 OPA2626是最佳的可直接替代器件。 对于 OPA2863、我们还拥有 OPA2863A、我们推荐使用该器件、因为它提高了电压失调性能、但是任一器件都是理想的替代产品。 有关器件的输入阻抗和共模电压范围的信息、请参阅数据表第6页的"输入"下的信息。 该器件 符合 REACH 标准、可在该器件的质量、可靠性和封装数据中找到。 我在下面附上了指向此页面的链接。 有关 WEEE 信息的信息、我们报告的器件材料成分与下面共享的页面相同。

    质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到您在 TI 网站上推荐的器件。 [THS2863、 THS2863A、THS2626]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    抱歉、 他们都从 OPA 开始时出现混乱。 我将在原始帖子中纠正此问题、以避免混淆。

    此致、

    Ignacio