This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:通过电压(DAC)而不是电阻器进行迟滞控制

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472764/tlv3603-hysteresis-control-via-voltage-dac-instead-of-resistor

器件型号:TLV3603

工具与软件:

您好!

是否可以通过向 HYST 引脚施加电压而不是将电阻器接地来设置 TLV3603的迟滞?
HYST 电压和迟滞之间的关系是什么?

原因是我需要可调迟滞、电压 DAC 的分辨率要比 Digi-Pot 高。

此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels:

    是的、可以实现。

    请参阅 TLV3603-TLV7.1.1 EP 数据表第7.1.1节-它涵盖了这些内容。EP 数据表更新了、并添加了该部分。

    TLV3603-TLV3603 EP 具有2.5ns 传播延迟的增强型产品325MHz 高速比较器数据表

    TLV3603-THYS EP 具有一个 LE/HYS 引脚、可用于增加比较器的内部迟滞。 最终目的
    更改比较器的内部迟滞、连接单个电阻器、如调整迟滞所示
    LE/HYS 引脚和 VEE 之间的图。 下面提供了迟滞与电阻之间的关系曲线、以提供
    提供了设置所需迟滞量的指导。

    为了提供动态迟滞、可以强制外部0.7V 至1.2V 电压(例如来自 DAC 的电压)进入
    LE/HYST 引脚、如图7-2和图7-4所示。 LE/HYST 引脚可在内部建模为40k
    与连接至 VEE 的1.25V 源电压串联的电阻器、因此任何驱动电路都必须能够灌入高达32uA 的电流。 请注意
    当 LE/HYST≤400mV 时、输出进入锁存状态、或当≥1.25V 时进入关断状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niels:

    可以驱动 TLV3603的 NLE/HYST 引脚来设置内部迟滞。

    TLV3603数据表目前未提供迟滞与 NLE/HYST 电压图、但这些图在 TLV1H103-SEP 数据表 (TLV3603的增强型航天塑料版本)的第13页上提供:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    非常感谢您的快速和非常有帮助的回应。

    此致、Niels