This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:电压轨和使能引脚电流额定值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472679/opa454-voltage-rails-and-enable-pin-current-rating

器件型号:OPA454

工具与软件:

您好!

我正在查看 OPA454的电源电压、我想知道是否可以在正电源轨上输入3.3V、在负电源轨上输入-75V? 我在数据表上看到它能够处理+/-50V 或高达100V 的单电源。 我不确定所施加的电压是否正确遵循了数据表中的指南。

我还看到使能引脚主要处理微安范围、而不是毫安范围。 我将一个上拉电阻连接至使能引脚、我想知道毫安范围内的电流是否可能会导致使能引脚损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    • 一般而言、运算放大器可能具有非对称电源、例如3.3V 和-75V 电源。  在这种情况下、重要的是保持总电源电压低于规定的最大100V。  例如、您可能有-200V 和-100V、这是没有问题的。  
    • 需要牢记的关键点是、输入信号和输出信号以及施加的所有电压也需要处于该范围内。  因此、在您的情况下、输入信号需要处于  3.3V 和-75V 电源的有效共模范围内。  对于 OPA454、共模范围是相对于电源轨的2.5V、因此输入信号需要为-72.5V 至+0.8V。  输出摆幅也将受到电源的限制。  该限制将取决于负载电流、范围为从电源轨1V 至3V。
    • 电源板需要为-V (在您的情况下为-75V)。
    • https://www.ti.com/lit/wp/sboa583/sboa583.pdf 介绍运算放大器的共模和输出摆幅限制。
    • 对于该器件、您必须注意使能 E/D COM 引脚。  这需要从(V-)连接到(V+)-5V。
    • 图63显示了使能上拉配置建议。  我找不到关于最大上拉电流的任何建议。  段落文本提供了一个50uA 的示例。  我认为您需要保持在50uA 至100uA 的电平。  毫安电平可能没问题、但我需要进行大量挖掘以获得最大电平。  由于这个示例为50uA、为什么不按照下面的示例操作呢?

    我希望这对您有所帮助!  此致、艺术