This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:不匹配低电平到高电平和高电平到低电平的响应时间、高电平到低电平的响应时间比规格长10倍

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, TLV1871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471977/lm311-not-matched-low-to-high-and-high-to-low-response-time-high-to-low-is-10-times-longer-than-specification

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: TLV1871

工具与软件:

我将使用 LM311来制造过零检测器。

低电平到高电平的响应时间为112ns、但高电平到低电平的响应时间为1.35us、比预期要长得多。

我更换了两次芯片、没有变化、芯片执行的是与 PSpice 仿真结果(154ns)相对应的行为。

高电平到低电平:

低电平到高电平:

PSpice:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    输入是否为+12V 至-12V?

    LM311不是轨到轨输入-输入在±12V 电源下具有 VCC 2V 和 VEE + 0.5V 的限制、或-11.5至+10V 的输入范围。

    高电平信号和低电平信号都超出输入限制、因此输入实际上是从截止频率驱动到截止频率、因此不会正确响应。

    要么衰减输入信号使其处于-11.5V 至+10V 范围内、要么将电源增加至 大于±14V。

    您能否尝试在引脚3和 GND 之间放置一个1k 电阻器来在 R19处产生衰减?

    同样、请参阅 TLV1871 -它是 R-R 输入、也具有独立的输出电源、并可以在功能上替代 LM311。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在输入端放置了一个1k 的电阻、实现了衰减。  

    当输入电压比过去的电压1/2时、响应时间是过去的两倍。

    好的、我认为这是由低压摆率输入级引起的问题吗?

    更新了:当我将输入范围限制在+-1V 时、响应时间降到130ns。

    这应该是转换速率的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    对于像这样的较旧器件、输入较小的信号可能会更好(输入上的电压可能会使输入器件饱和)。 再尝试降低、例如100-500mV。

    请记住、上升时间将取决于上拉电阻和负载电容。 您可以减小上拉电阻器的大小、以获得稍快的边沿。 请注意、数据表中具有高达5V 的500欧姆上拉电阻。 对于3.3V 电压、470-510欧姆应该不是问题。

    用以确定上升时间(10%- 90%)的公式、以1k 和10pF 为例:

     上升时间= 2。 2 * RPULLUP * CLOAD = 2。 2 * 1k * 10pF = 22ns