This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2626:规格- OPA2626IDGKR

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472699/opa2626-specifications---opa2626idgkr

器件型号:OPA2626

工具与软件:

请帮助了解器件 OPA2626IDGKR 的以下规格

  1. –3dB 频率
  2. 输入电容差模
  3. 输入电容共模
  4. 输入电阻差分模式
  5. 输入电阻共模
  6. 输入共模范围
  7. REACH 合规性
  8. WEEE 合规性

是否有任何其他更好的规格器件可以为 LTC6247CMS8#TRPBF [线性技术]进行交叉引用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    该器件的-3dB 性能在数据表第9页的图1和图2中突出显示、对应于不同的增益配置。 关于输入阻抗、可以在第6页的 Input Impedance 下找到。 共模电压范围也可以在第6页的输入阻抗规格上方找到。 该器件符合 REACH 标准、可在下一页以及 WEEE 信息中找到。  

    质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio