This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858评估板-增益问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468253/opa858-opa858-evaluation-board---gain-issue

器件型号:OPA858

工具与软件:

如果我在这里是有点愚蠢的道歉。 我已经购买了 OPA858评估模块、以用于我正在从事的一些高频项目。 它默认设置为7倍增益、Rf 为453R、Rg 为75R。

我需要更多的增益、因此用10K 的射频取代了射频、旨在获得134的增益。 我实际上得到13.4 x 增益、并且我测量了 Rf、正如预期的那样。 我缺少一些明显的东西吗? 非常感谢提前提出一些建议。 BTW 目前、我的输入信号约为500kHz、用于测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我们一定能帮助您弄清楚您的电路发生了什么。 我们可以通过几个方面来了解可能的情况。 您使用的范围是否设置了某种衰减设置? 我们经常会遇到这类情况、尤其是当我们看到您的测量信号正好比预期增益低10倍时。 另外要强调的是、如果不更改 EVM (除了射频电阻器外)、由于负载配置、大约有~6.8V/V 的衰减、这也需要考虑。 但这似乎不是该误差的来源。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio

    探针设置为0x、在连接运算放大器板之前、实际上已直接在 Sig Gen 中将输入信号测试到示波器中。 对于为什么将0402电阻器用于 Rf、我有点困惑。 非常不好! 无论如何,我设法把电阻器从453R 交换到10K 和结果不是预期的。 或许巧合的是、这接近预期增益的1/10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是1次!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我同意电阻器的尺寸会让事情变得困难、但是、我们使用相对较小的电阻器的原因是限制任何寄生电容、因为这是一个速度非常快的器件、任何不必要的电容都会导致稳定性问题。 在这个频率上不应该有一个带宽问题。 我想知道您是否可以将 Rf 和 Rg 电阻器调整为已知的增益和电阻器网络、以消除任何设置或电路问题。 我们使用453欧姆的 Rf 值和~23.8欧姆的 Rg 值、以20V/V 的增益突出显示器件。 最好确认我们在选择 Rf/Rg 时看到了这一结果。 除了设置问题外、可能会产生的一个问题是10k Ω 的反馈电阻器选择多样。 使用这样的大反馈电阻器可能会导致 OPA858等高速器件出现稳定性问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试这些默认值、然后查看是否达到预测的输出。 我不知道使用 Rg BTW 会变得这么低。