This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253EVM:INA253数据表中信息的澄清

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473073/ina253evm-clarification-of-the-information-inside-datasheet-of-ina253

器件型号:INA253EVM
Thread 中讨论的其他器件:INA253

工具与软件:

您好!

下图是德州仪器(TI)提供的 INA253数据表。 在第5页下、突出显示的非线性误差为0.01%。  

我的问题是这个0.01%表示什么? 是满量程范围的0.01%还是读数的0.01%?  我期待得到答复。

谢谢你

此致、

Willie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、您好!

    此规格意味着满量程范围为0.01%。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    此致、

    Willie