This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:输出短路容差

Guru**** 2813675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472749/amc1302-q1-output-short-circuit-tolerance

器件型号:AMC1302-Q1

工具与软件:

您好!

OUTP 和 OUTN 输出是否具有针对 GND2持续短路的适当保护、以便 在短路消除后它们能够正常工作? 例如、电缆翻转导致 OUTP 和 OUTN 短接到 GND2。 由于 数据表中列出了 OUTP 或 OUTN 连接到 VDD2或 GND2时的输出短路电流、但我想澄清一下、因为数据表中没有提到持续输出短路。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请参阅数据表中输入电流的绝对最大额定值、谢谢。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在芯片供电的情况下短接至 GND2时来自 OUTP 和 OUTN 的电流是否被视为输入电流? 如果是、那么持续短路(- 14mA)将超过- 10mA 的绝对最大连续电流、并且将/可能损坏芯片。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、您不能直接将输出端短接至地。 如果将输出引脚接地、则必须在两者之间放置一些串联阻抗以限制电流。

    此致、

    EVA