This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:输入/动态电容

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473334/lm139aqml-input-dynamic-capacitance

器件型号:LM139AQML

工具与软件:

器件 LM139AWGRLQMLV 是否可使用输入电容(CI)和动态电容(CPD)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件实际上并不被视为高速器件、因此未测量输入电容。

    2pF 是该系列通常的常用输入基极电容、封装和键合可能会添加另一个2-3pF。