This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流检测(分流电路)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2186, TLC2272, TLV2186, INA180, TLV2888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473907/current-sense-shunt-circuit

器件型号:TLC2272
主题中讨论的其他器件: TLV2186、OPA2186 INA180TLV2888

工具与软件:

您好!

我正在寻找此问题的原因:

  • 我有以下电路来检测电流(分流器+运算放大器)

  • 运算放大器是一款 MCP6002的微芯片
  • 当没有电流流过分流器 R234和 R241时、运算放大器引脚1上的电压电平为0.06V 和0.6V。
  • 如果我使用 TLC2272、而不是 MCP6002、这些电压电平接近0V。

MCP6002的输出电压为何偏离0V

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 Microchip 器件的支持信息、请参阅 https://www.microchip.com/en-us/support

    TLC2272具有较低的典型输入偏移误差。 分流电阻器上的最大电压是多少以及所需的精度是多少? 在运算放大器的输入端可以容忍什么误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分流电阻器的最大电压= 0.1V

    所需精度= 5mV

    输入= 5%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC2272的最大偏移为2.5mV、这接近您所需的精度。 TLV2186或 OPA2186精度更高且成本更低。

    也可考虑使用集成式电流感应放大器、如 INA180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andera、

    1. 我认为在您的原始帖子中您交换了您的值。  我想您意味着引脚1具有0.6V 电压、引脚7具有0.06V 电压。  这是合理的、因为 U21A 的增益为10V/V、因此0.06V x 10 = 0.6V。  请确认。
    2. 该微芯片器件的最大输入偏移电压为4.5mV。  U21B 的增益为22.1。  该产品可产生4.5mV x 22.1 = 0.099V 的最大输出失调电压。  您实际上可能看到的输出误差大于使用微芯片器件测得的误差。
    3. 正如 Clemens 提到的、 TLC2272的偏移 更好(2.5mV x 22.1 = 0.055V。  您可能希望获得比这更好的精度、因此您应该考虑 TLV2888。  其最大偏移为0.015mV (0.015mV x 22.1 = 0.00033V)。
    4. 如果您不熟悉输入失调电压的计算、可查看本文档:  运算放大器偏移电压和偏置电流限制 

    此致、Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:交换值。

    我将寻找比微芯片器件具有低"输入失调电压"的器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈 很乐意提供帮助。

    此致、艺术