This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280-Q1:VCM 在 VS = 5V 时关闭、这是预期的行为

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474464/ina280-q1-vcm-switched-off-while-vs-5v-whats-the-expected-behavior

器件型号:INA280-Q1

工具与软件:

您好!

我有一个由5V 电源供电的 INA280-Q1、我使用它来测量通过连接到 Vcm = 9V 的分流器的电流。

VCM 可以关闭。  

根据数据表、这不应损坏器件。 但是、我预计放大器的输出会出现什么行为。

我不关心放大器的确切输出值、但它是否会变得不稳定和振荡?

此致、

Jesús μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    共模电压的范围可以是-20V 至122V 之间的任何值、而无需中断器件。 在 Vcm = 0V 时、器件不会损坏、但输出将为任意值。 不会出现任何振荡、但请确保器件正确接地。

    此致!
    Mallika Senthil