This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084H:VOM

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474271/tl084h-vom

器件型号:TL084H

工具与软件:

您好!

关于 VOM、数据表显示了 TL08xC 和 TL08xI 等的值、但不显示了 TL08xH 的值。

您能告诉我 TL08xH 的 VOM (最小值、典型值、最大值)吗? 如果可能、我想知道电源电压为-6V 至12V 时的 VOM。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL0xxH 器件具有轨到轨输出。 对于典型值、请参阅图5-12/5-13;最坏情况值指定为 第5.7节中的"相对于电源轨的电压输出摆幅"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    我同意克莱门斯的观点。 TL0xxH 器件具有轨到轨输出。 请参阅以下值或 Clemens 提到的数字。  

    此致、  

    Chris Featherstone