This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:能否满足应用条件?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474222/ucc12040-can-meet-the-application-conditions

器件型号:UCC12040
Thread 中讨论的其他器件: SN6505BSN6505A

工具与软件:

大家好、团队成员:

UCC12040是否能够满足以下应用条件?

VIN 4.5~5.5V
输出电压3.6V (1A 500ms)
环境温度-40~+85度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、UCC12040无法在500ms 内提供3.6W 的功率。 对于在8MHz 下进行高频模块开关的情况、500ms 允许4x10^6个开关周期、这就像稳态。 对于您提供的规格、SN6505A 或 SN6505B 可能是最佳选择。

    此致、

    Steve