This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3802:流入 VEE 的静态电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1470183/tlv3802-quiescent-current-into-vee

器件型号:TLV3802

工具与软件:

您好!

我们为 TLV3802使用分离电源、VCC 处为+2.5V、VEE 处为-2.5V。

在数据表中、只有一个流入 VCC 的静态电流值。 此电流可能会部分从 VCC 流向 VEE 和 GND。
是否有流入 VEE 的静态电流规格。

此致
Jens

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    我们已经在内部就该问题与我们的设计人员进行了联系。 得到回复后、我们将继续向您更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    VCCI 和 VEEI 电源引脚之间将有大约10mA 静态电流。

    VCCO 和 GND 之间还有大约8mA 静态电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢