This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:INA253A1在理论值和实践值之间的矛盾

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469853/ina253-the-contradiction-of-ina253a1-between-the-theoretical-and-practical-value

器件型号:INA253
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

理论部分

我已经尝试使用名为 LTspice 的软件来运行测试。 下面是我的电路的结构。 如下所示、我使用的模型"U1"为 INA253A1。 此"U1"可从德州仪器(TI)页面的设计和开发部分下下载。

在仿真中点击"Run"后即可得到下图所示的结果。

当在"I1"上提供10A 电流时、我希望获得的"Vout"结果为1V、而当在"I1"上提供-10A 电流时、"Vout"结果为-1V。 为此、我添加了下图所示的网络电阻器。

在仿真中点击"Run"后即可得到下图所示的结果。 这是我想要的结果。

直到该部分结束、上述理论部分的解释结束。

实用部分

我尝试根据我在实际 PCB 设置上进行的仿真、构建完全相同的设置。 但是、我获得的结果与"理论部分"不同。

如果提供10A 电流、可以得到 Vout = 1V、而如果提供-10A 电流、则可以得到 Vout =-1V、而无需添加网络电阻器。 这种情况表明理论值和实际值之间存在矛盾。 我能不能知道为什么我会得到这些读数的解释。 我期待得到答复。

谢谢你。

此致、

Willie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Willie、

    我将对此进行回顾、并会尽快作出回应。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Willie、

    您能否提供 PCB 电路和仪器的示意图?

    此外、我认为模型如何导入 LTSpice 或如何解释时可能会出现问题。 INA253A1的额定增益为100mV/A、因此您的实际电路可以按预期工作。 我在 TINA-TI Spice 中测试了该模型、它显示了给定您的电路条件下的正确增益。 我能想到的唯一一点是输入电流源(I1)是悬空的。 您可能需要将其偏置到地(或一些其他有效的 VCM 电压电平)。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能告诉我如何使用 LT Spice 将偏置添加到接地端吗? 这是因为我使用 LT Spice 运行仿真。

    谢谢你。

    此致、

    Willie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Willie、

    很抱歉周末出现延误。

    我不确定、但要将连接和输入引脚(IN+/IN-)连接到允许的共模电压(包括 GND)、需要做的一切。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    完成此操作后、我仍然无法在仿真中获得所需的预期结果。

    此致、

    Willie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Willie、

    无关紧要、请尝试仅将 GND 引脚连接到 ISN 引脚。

    您将使 INP 和 INN 引脚短路、这样器件就不会看到任何信号。 因此、请移除 INP 和 INN 的短接并仅将 V2重新定位至 ISN。

    此致、

    Peter