This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:关于电源电压范围

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474204/lm2904b-about-the-supply-voltage-range

器件型号:LM2904B

工具与软件:

LB2024B 用于 V-:-7.5V、V+:25V。
数据表中的电气特性状态 VS =(V+)-(V-)= 5V 至36V (±2.5V 至±18V)、但是我们的使用超过了+18V。
上述用法是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总电源电压不得超过36V。"±18V"只是对称电源的一个示例;只要总和为≤36V、您就可以使用任何其他电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯·拉迪施先生。