请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA309EVM-USB 工具与软件:
你(们)好、
我在尝试运行 PGA_309DK 时仍然遇到问题。
错误将是"Subscript 9 out of range"。
我尝试检查 MS Excel 文件、并出现另一个错误"Runtime error 57121"。
进一步深入了解宏后、我看到以下消息。

您可以提供帮助吗?
如果有适用于 Win10或 Win11的此软件的较新版本、请建议。
谢谢!
Dhiviandran。