This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:2线和3线4 -20mA 接收器的设计建议

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1472522/xtr117-design-recommendation-for-2-wire-and-3-wire-4-20ma-receiver

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件:XTR111、、 LM358

工具与软件:

嗨、大家好!  

我已分别使用 XTR117和 XTR111完成第4层-20mA 2线和3线变送器。 现在、我要设计2线和3线接收器仪器。

由于我的控制器仅接受3V 电压、因此我会将4 -20mA 转换为0 - 3V。 如何设计2线或3线接收器?  

任何电路或基准都将不胜感激。  这个论坛真的帮助了我很多,非常感谢它;非常感谢你提前。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的方法是测量电阻器上的压降(3V / 20 mA = 150 Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    克莱门斯是正确的。 一种非常简单的方法就是测量压降。 使用增益为1的差分放大器或仪表放大器是最简单的方法。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了提高准确度或稳定性、我还需要添加什么其他内容吗? 我看到过很少有 PCB 带电阻器的电容器。 我需要更高的稳定性和准确性、因为这将用于各个行业。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该如何为2线和3线设备供电? 就像我知道如何通过不同的导线供电一样、但我正在设计读取多个4 -20mA 2线和3线仪器的接收器。 因此、我需要有关提高稳定性和准确性的设计指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2线电路中、整个测量电路(发送器)与接收器的电阻串联、并具有其自身的悬空"接地"。 这意味着 测量电路本身使用的必须小于4 mA。

    在3线电路中、还有一条共享的 GND 线。

    精度取决于电阻器的容差(和 ADC)。 我不知道您对"稳定性"是什么意思;您是否想滤除高频噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我希望滤除高频和低频噪声、因为我目前在我们之前使用 PWM 和 LM358生成4 -20mA 输出的电路中面临噪声问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在测量电路中使用 PWM、则应尽早滤除 PWM 噪声、甚至在其出现在电流环路上之前。

    通常、您可以插入低通滤波器、无论是简单的 R-C 电路、还是带运算放大器的有源 LPFS。 信号频率和噪声频率是多少、以及需要将后者衰减多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、混淆、但之前的电路中使用了 PWM;到目前为止我们正在使用 DAC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用了100欧姆电阻 与很少的电容器,它工作正常(用于3线变送器). 现在、另一个问题是如何使用单个24V 电源连接多个2线变送器? 我正在设计用于监控多个2线变送器的接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在2线电流环路中、所有器件都是串联的、并且只有一个信号(流过所有器件的电流)。 您需要多个环路、但这不是问题。 将 每个发送器连接到电源和相应接收器的输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    我们有一个介绍 电流环路变送器:基本设计注意事项的视频。 下面是一个屏幕截图、用于帮助提供 Clemens 建议。

    此致、

    Robert Clifton