This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA237:具有推挽配置的高电流线圈驱动器、OPA237配置为差分放大器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV421, OPA454, OPA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473856/opa237-high-current-coil-driver-with-push-pull-configuration-and-opa237-configured-as-a-differential-amplifier

器件型号:OPA237
主题中讨论的其他器件:OPA454、DRV421、

工具与软件:

e2e.ti.com/.../High-current-Measurment-doc.pdf

大家好!

我有一个关于采用 PushPull 的 OPA237的问题、特别是其配置。 我指的是 Javier Contreras 关于 DRV421高电流测量评估的内容、尤其是方案1中显示了采用推挽式配置的 OPA454的原理图。

我无法了解此配置的工作原理以及如何生成误差信号。 我认为这可能与 ICOMP1和 ICOMP2有关、但我希望对此做出一些澄清。 此外、我不清楚推挽配置中 R1电阻器的功能、因为我担心可能的串扰和 BJT 的偏置。

此外、我在了解控制方法时也遇到问题、尤其是因为 BJT 配置中不存在基极电阻器、以及如何控制集电极电流。

非常感谢您的任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Trilok:

    该电路的工作方式基本上是一个反馈环路、该环路会使传感器位置处的磁场变为零。  您如何看待该传感器根据主磁场测量磁芯的磁场、然后它调整输出(Icomp1、Icomp2)引脚、通过驱动磁芯上的补偿线圈将磁场恢复为零。   

    通常情况下、这是直接用 DRV421驱动补偿线圈。  这些引脚上的限制是250mA、电源电压为5V 时电压约为4.2V。  为了通过电压和电流来克服这种限制、我们使用了 BJT 来放大电压和电流能力。  限制源自补偿线圈的较大电阻或一般的电流要求、具体取决于补偿线圈上的绕组数量。

    [报价 userid="637535" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473856/opa237-high-current-coil-driver-with-push-pull-configuration-and-opa237-configured-as-a-differential-amplifier 、我不清楚推挽配置中 R1电阻的功能、因为我担心的是 BJT 的潜在串扰和偏置。

    我从该设计中选用了电阻器以及输出级: https://www.ti.com/lit/ug/tidu820/tidu820.pdf

    我询问了原始设计的设计者、他们告诉我、交叉帮助从正变为负或从一个转变为另一个。  我不记得我放置的电阻为什么高于上面的设计。  DRV421的电压输出通过反馈控制。  因此、BJT 上的电压将通过涉及磁耦合的整个回路进行控制。  如果反馈不正确、就可以清楚地看到这一点、就像放大器反馈环路一样导轨。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Javier Contreras