This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA994:可使用电压跟随器提供高达80mA?

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA994, ALM2402-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474491/opa994-can-be-used-a-voltage-follower-to-deliver-up-to-80ma

器件型号:OPA994
主题中讨论的其他器件: ALM2402-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

该芯片  OPA994是否 可以用作具有以下参数的电流放大器?

输入:4mA 为0至10V
输出:在80mA 时为0至10V

已尝试在 TINA 上进行仿真、但它无法拉出如此大的电流。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    由于这是轨到轨、因此计划在0到10V 电源电压下使用它。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ArTsy、

    OPA994可用于在跨阻配置中将电流转换为电压。  跨阻放大器电路 将向您解释如何执行该操作。  您的问题陈述似乎有点混乱。  我想您是指我在下面显示的内容。  您能确认吗?

    当输入= 4mA 时、输出= 0V

    当输入= 80mA 时、输出= 10V。

    如果这不是您想要的、请指定两对信息

    1. 输入信号和输出信号处于低电平
    2. 高电平下的输入信号和输出信号。

    谢谢、 Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您 要求澄清此请求。

    我们正在寻找一种解决方案、将驱动信号源从4mA 增加到80mA、电压范围为0V 至10V (分辨率为0.01阶跃)。 因此、输出信号应该与输入信号电压相同、但在80mA 中。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    很抱歉、我仍然不理解您的请求。

    1. 是输入信号电压或电流。
    2. 输入信号电平是多少。
    3. 是输出信号电压或电流。
    4. 输出信号电平是多少。
    5. 您是否使用了缓冲器配置。
    6. 您是否需要驱动更大负载电流的能力?  我想这可能是你正在寻找的,但我不确定。  如果您需要输出驱动的80mA、可能需要功率运算放大器。  OPA994不是功率运算放大器、但具有很好的输出驱动。  但它可能适合您的应用。  您必须小心地将"短路电流(ISC)"视为线性工作的最大电流。  您可以查看输出电压摆幅与输出电流间的关系(图5-19和5-20)以了解在整个温度范围内可以获得什么电流。  当查看这些曲线时、您需要保持在曲线内以进行线性运算。  本文讨论了曲线 信号链基础知识92-the-阴险 的爪形曲线
    7. 当从运算放大器中驱动大量电流时、您需要考虑功率损耗和相关的温升。  电源和温度视频如中所示  实验室视频 涵盖该主题。  您需要计算功率耗散并考虑应用的温度范围。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    [1]电压
    [2] 0至10V
    [3]电压
    [4] 0至10V
    [5]是的
    [6]是的、需要更多电流。 OPAMP OPA994 说明表明、它最高可支持125mA。  

    但是、 OPA994可以用作缓冲器、但在80mA 拉电流的情况下似乎无法在任何电压下输出。

    您能提出一种解决方案/电路吗?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    谢谢!  我现在完全理解。   

    • 如果您查看数据表中的图5-15、您将会看到使用15V 电源无法获得超过100mA out 的数值。  此外、高温下的输出限制将更差。  在100mA、您将具有 非常有限的0V 到3V 的输出摆幅、因此坦率地说、在当前电平下、实际上几乎不起作用。  下面的曲线以红色重新编号、以显示其在单电源下的工作原理。  基本上、在输出大电流时、内部输出晶体管上会下降一些电压。  在非常高的电流下、该晶体管上会产生如此大的压降、从而导致只能输出少量电流。  另请注意、在高温(125°C)下、您真正只能控制在70mA 左右。

    • 我知道数据表表明 OPA994可以输出125mA、但这实际上只是在非常有限的条件下才可以输出。
    • 除了查看输出摆幅、您还必须查看功率损耗、因为这会导致自发热。  要了解芯片将达到的最高温度、您需要器件的最大功率耗散以及最高运行环境温度。  我计算了25°C 的环境温度。  请注意、R-THATA-JA 的值来自 OPA994数据表。  根据您的电路原理图中显示的条件、此器件的温度将升至80°C。

    • 对于这种功率和电流水平、您可能需要功率运算放大器。  您可能还需要某种散热器。  散热器可能只是印刷电路板。  一些带有电源板的器件可将 PCB 用作散热器。
    • 下面列出了您可能喜欢的功率运算放大器:   功率运算放大器》
    • 从这个列表中、我认为 ALM2402-Q1可能是一个不错的选择。
    • 您应浏览该列表并选择其中一个放大器。  然后、您应该在运算放大器名称下重新发布您的问题。  我不会为功率运算放大器提供支持、因此该团队的一些人会为您提供帮助。
    • 对于大于50mA 的电流、传统信号运算放大器的有效性通常有限。  当然、这取决于放大器、但一般来说、您应该查看功率运算放大器以获得更高的电流。  您还需要检查电源/温度。

    希望这对您有所帮助。

    此致、艺术