This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:INA126

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473863/ina126-ina126

器件型号:INA126

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们使用 INA126来放大热电偶输入信号、开发了两种不同的电路。 一个电路有一个冷端(cCrcutch-B)、另一个电路没有冷端(Circuit-A)。 下面我有关于电路的一些问题。

电路 A

电路 B

1.在电路 A 中、VREF 通过一个10K 电阻接地。 您能告诉我、电阻器的功能是什么吗?

2.电路 B 有冷补偿。 是否强制添加冷端补偿? 因为电路板 A 已经到达生产阶段。 此外、我需要了解安装时需要冷补偿。

3.回路的功能是测量加热器的反馈温度。 关于该电路、微控制器将决定是否打开加热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    基准引脚上的10k Ω 电阻器会显著增加信号的增益误差。 添加它或许是为了降低接地反弹期间电流流入器件的可能性、然而、该输入引脚已经有一个40k 串联电阻器。 该节点应由低阻抗驱动(如 GND)。

    只是为了确保我了解您的系统、您使用热敏电阻来生成您的冷端参考点吗?

    您是否能够添加更多有关连接到 INA126输入端的原理图?

    热电偶将提供相对电压测量值、但不能提供良好的绝对电压/温度关系。 冷温度补偿可为 ADC 提供参考点、参考点位于"25C"或任何目标基准温度。 基准电压和热电偶上的电压差之间的差值将有助于确定您为热电偶测量的绝对温度。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    有。 我们使用冷端作为参考点。 仪表放大器的输入是热电偶。

    您能解释一下、 没有冷接点我们无法达到精度吗? 因为我们没有用于连接温度传感器的占位符  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们没有用于连接电路 A 原理图中温度传感器(冷端基准)的占位符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel,

    根据我的理解、热电偶行为的确定部分是温度和电压变化之间的关系、但起始电压不确定。 因此、您将能够知道您的角度变化、但不能知道您的确切温度。 精确温度可以通过将起始温度设置为"参考"点来确定,但只有在您校准电压的设施具有严格控制的已知温度时才会精确。否则,您必须测量具有已知绝对温度测量值的设备,例如热敏电阻、RTD、IC 温度传感器或其他方法。 下面的屏幕截图来自热敏电阻数据表、其中提供了一个规格、表明热敏电阻在绝对温度下具有绝对电阻值。 在本例中、如果电阻器的测量值为10千欧、则您知道(在1%左右)温度为25°C。 这将设置您的参考点

    热电偶的数据表中不存在此类规格、当传感器温度为25°C 时、它们不会指定热电偶的直流值、因此您必须减去直流部分并且仅测量差值。

    TI.com 上提供了一些参考电路、可以帮助您生成电路。

    采用 RTD 的参考设计示例: https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduba5/tiduba5.pdf

    热电偶测量概述: https://www.ti.com/lit/an/sbaa274a/sbaa274a.pdf

    冷端补偿的示例设计: https://www.ti.com/lit/an/sloa204/sloa204.pdf

    此致!
    Gerasimos