This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:输入偏置电流

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475294/tl331-input-bias-current

器件型号:TL331

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户将对 IN-输入使用电阻分压器。

TL331K 的最大输入偏置电流为250nA 那么、 流经电阻分压器的建议最小电流是多少? 10倍的250nA?

例如、如果他们使用的是3.3V PU、建议的最大 Rup+Rdown 值是多少? 约为1M Ω?

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    将 Rup+Rdown 的并联有效电阻设置为小于[允许的最大 Vpin 误差]/250nA。