This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8602-Q1:LMP8602-Q1电源是否允许悬空接地?

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475084/lmp8602-q1-is-floating-ground-allowed-for-lmp8602-q1-power-supply

器件型号:LMP8602-Q1

工具与软件:

您好!

LMP8602-Q1是否可以使用以下电源方法检测输出电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的所有电压均相对于 LMP8602-Q1自身接地指定。 只要相对于该接地端正确处理5V 电源和输出电压、就会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好~再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilin:

    我想克莱门茨回答了你的问题。  如果需要更多指导、请进行跟进。

    此致、

    Javier