This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363EVM:缺少参考文档 SLOD006B

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, ADS7263, ADS8363EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474788/ads8363evm-missing-reference-document-slod006b

器件型号:ADS8363EVM
主题中讨论的其他器件:ADS7263、ADS8363

工具与软件:

尊敬的 TI:

ADS7263/ADS8363EVM 用户指南(SBAU185–2011年1月)是指 TI 文档《适合所有人的运算放大器设计指南》(SLOD006B):
在 模拟前端电路中使用电平转换电路时、该部件还可接受双极输入范围。 请参阅设计指南《适合所有人的运算放大器》(SLOD006; 可从 www.ti.com 下载)的第12节、了解有关各种电路应用的更多信息。

我在哪里可以找到此文档或任何类似的设计指南?

我想将双极信号范围(-2.5V 至+2.5V)转换为  ADS7263/ADS8363的单极输入范围、最大输入范围为0至+5V。  

此致、

Oskar Klockar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Oskar、  

    感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖!

     《适合所有人的运算放大器设计指南》文档是一份 TI 文档在 ADS8363EVM 用户指南发布时、它也是一本出版的书、由 Mancini 出版、名为《适合所有人的运算放大器设计指南》、现在可以通过它找到。 我建议您搜索此标题、这样您就能找到它。  

     

    我们还有其他有关 ADC 输入驱动设计的参考和设计指南。 通常、这可以使用全差分放大器(FDA)或2个运算放大器来完成、数据表中的第9节"应用和实现"中提供了后者的示例。  

    有关如何设计您自己的设计指南、我们在高精度实验室系列的运算放大器部分和 ADC 部分提供了一些视频、其中介绍了以下内容:

    您的是  ±2.5V 输入差分还是单端输入?  

    我们还提供了一些单端到差分指南: SBAA246BSBAA265A

    此致、

    Yolanda