This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:NACK (适用于 INA238AIDGST)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474905/ina238-nack-for-ina238aidgst

器件型号:INA238
Thread 中讨论的其他器件: ISO1540

工具与软件:

团队成员、您好!
我们在其中一个 PCB 中使用了电压监测器 INA238AIDGST。

该应用用于测量48V 电压。
IC 由5V 电源供电、主 MCU (MSP432E401YTPDTR)由隔离式3.3V 电源供电。
我们将隔离器 ISO1540DR 用作信号隔离器。

我们没有从器件获得 ACK。

随附的是同一示例的波形。

您能对此发表评论吗?

时钟频率为100KHz。

此外、数字隔离器的 VoL 为570mV

这是否意味着输出不会变为0V?

INA238的 ViL 为0.4V

这会造成任何逻辑兼容性问题吗?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1540使用电压失调来区分其本身或其他一些将线路拉低的器件。 ISO1540和 INA238实际上并不是完全兼容的。 但 INA238的实际开关阈值介于 0.4V 和1.2V 之间、因此我希望它能够在您的实验室(如果不在现场)中正常工作。

    INA238的地址为1000100。 但波形中显示的地址是1000101。

    (注意:逻辑分析仪和实际器件可能具有不同的开关阈值。 最好使用示波器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    感谢您的快速回复。

    我们测量了隔离器的输出、虽然电压为0.7V、但仍然无法正常工作。
    您认为这是 NACK 的原因吗?

    另外关于地址、系统中有2个 INA238、屏幕截图显示的是第二个 IC

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SV、

    由于美国假期、我们目前不在办公室、但有人会在周二给您回复。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:  

    INA238将需要0.4V 或更低的逻辑低电平电压、以保证低电平读数。 下面是一个链接、指向讨论此项目的其他 e2e、我已在该项目中就此问题提供了建议:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1464068/ina238-sample-data/5660332#5660332

    此致、

    Mitch