This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826ADR 失调电压输出

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471531/ina826-ina826adr-offset-voltage-output

器件型号:INA826

工具与软件:

尊敬的 TI:

 我们在 ADC 前面使用 INA826AIDR、如该电路的下面快照所示。

多路复用器的输出会馈送到 INA826AIDR、  

问题: INA826AIDR 输出端固定输出电压为~750mV、

虽然在多路复用器输入端没有施加输入、

因此 INA826AIDR 输出端存在750mV 的失调电压、当在 INA826AIDR 的输入端提供1V 电压时、输出为1V + 0.75V (失调电压)= 1.75V

请指导为什么存在失调电压输出以及如何消除失调电压输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LS:

    我有以下问题可帮助解决此问题。

    1. 您如何测量750mV、是否通过 ADC 读取该值?
    2. 您能否提供 R92 (如果已组装)的值?
    3. 您是否能够使用万用表探测 IN+和 IN-以及 VOUT (引脚4、1和7)?
    4. 当您说没有多路复用器输入时、多路复用器输入是接地还是悬空?

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LS:

    您是否能够回答上述问题? 我想帮您解决您的问题、但在继续之前确实需要一些额外的信息。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    如何测量750mV、是否通过 ADC 读取到了该值?  

     -用示波器测量。

    2.如果 R92已填充、您能否提供该值?

     - R92未填充。

    3.是否能用万用表探测 IN+和 IN-以及 VOUT (针脚4、1和7)?

    -是的,能够探测, VOUT 测量值~750mV 也用万用表。  

    4.当您说没有多路复用器输入时、多路复用器输入是接地还是悬空?

    -当没有多路复用器输入时、多路复用器输入悬空  

    此致

    Ls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS、

    请填写下表、了解 IN+和 IN-处的电压

    IN+ 输入电压-
    电压

    此外、您在测量此电压时是否会进行 ADC 采样? 您是否能够在测试时将其关闭?

    此致!
    Gerasimos