This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:耦合 INA226和 INA296A4

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296A, INA226, INA228, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475118/ina226-coupling-ina226-and-ina296a4

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA228INA229、INA296A

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 INA226A 功率监测器、我们是否可以将 INA296A4与 INA226A 相耦合以进行精确的电流测量。

单向运行需要给出哪些连接。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathya shree、

    您想测量什么?   如果您正在使用 INA226、那么这还不够。  INA226的限制是什么?  您是否查看过 INA228或 INA229?  这些也是高精度器件。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了测量 SoC 电源轨的电流、实现精确的电流测量并获得增益为100V/V 的输出电压、我们将使用 INA2964A。

    谢谢

    Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathya、

    很抱歉没有正确看到问题。  下面介绍如何连接进行单向测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里的问题是、我们是否可以将 INA226A 和 INA296A 并行搭配使用以进行精确测量? 客户建议的那样

    谢谢

    Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathya、

    是的、可以、但需要注意这两个器件都具有 IB。  我们较新的数字功率监控器具有较低的 IB。

    此致、

    Javier