This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302-Q1:用作隔离式电压比较器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC23C10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475365/amc3302-q1-use-as-isolated-voltage-comparator

器件型号:AMC3302-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC23C10

工具与软件:

我必须构建一个电路板以通过电隔离来监控逆变器的预充电、 我 想知道是否可以使用该 IC、想法是用一个分压器将电池组的正极端子连接起来、以便将10%的电压基准到一个输入、并将逆变器的正极端子连接到另一个输入、因此、当电容器至少充电90%时、输出就会发生变化。 这里的问题在于、我不确定 IC 是不是如何工作的、也不确定需要实施哪种电路才能用作轨到轨比较器、而且应该有一种方法可以 防止在两端断开时错误激活、我已经考虑使用 上拉和下拉、但我也不确定这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC23C10等隔离式比较器。

    您需要比较什么电压、在每种情况下输出应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线电压为600 Vdc。 我现在计划使用其他 IC 和一个光耦合器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    Clemens 没错、我们有一系列隔离式比较器产品:AMC23C1x。  

    此外、请查看此配套资料幻灯片以获取帮助: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf