This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:放大器与放大器;比较器应用中的 TLV9062是否有可用的参考设计?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331LV, TLV9062, LM2904B, LM358, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471091/tlv9062-any-reference-design-available-for-tlv9062-in-amplifier-comparator-applications

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: LM2904BLM358LM393LV、TL331LV

工具与软件:

您好!

我使用的是 TLV9062 放大器来放大来自 A 的小信号(30mV) 零相电流互感器(ZCT) 运转 3V . 我还计划使用第二个运算放大器作为 直接进行比较 在将放大的信号发送到微控制器之前、将其与基准电压进行比较。

有没有 参考设计、应用手册或设计计算指南 可用于 TLV9062 面临着三个主要挑战吗? 具体而言、我要查找:

  1. 增益计算示例 放大的 RC 滤波器。
  2. 比较器用法 此设计。
  3. 不限 设计注意事项 以实现精密和稳定性。

如果有任何与此相关的文档或示例电路、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sampath、欢迎访问 TI e2e 论坛

    1) 1) 在30秒内设计增益和失调电压

    2) 2)我不知道除 Vos 之外的任何特定问题可能会增加一点。

    3)高温和较大的输入差导致一些 Vos 偏移。 迟滞可提供更高的抗噪性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复... 如果我有任何其他问题、我将联系起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、我将使用 TLV9062 以便在我的设计中放大信号并进行比较、使用 A 3V 电源 . 所设置的最大电流 2.5V 并且我将获得预期的输出。 但是、我对比较器输出和替代运算放大器有一些担忧。

    • 标称电压大小 +3V 至-3V 状态向量。
    • 此输出是否适合与微控制器 GPIO 直接连接?
    • 该设计是否足以进行硬件原型设计?

    替代运算放大器:

    • TLV9062 LM358或 LM2904B 在我的设计中执行相同的功能?
    • 在使用时是否有任何主要差异或限制 LM358或 LM2904B 而不是 TLV9062

    设计优化:

    • 根据我的设置、您是否建议进行任何修改以优化性能和可靠性?

    期待您的专家为您提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampath、

    该输出是否适用于直接连接微控制器 GPIO?

    不、这不好。

    该设计是否足以进行硬件原型设计?

    此设计还没有准备好。 为6V、这对于 TLV9062来说有点过高。 什么是微控制器电压? 您是否能够访问两个 ZCT 导联、换句话说、一侧是否必须接地?   

    我看到两个输出、VF2线性和 VF1非线性。 您计划使用两个输出还是仅使用最终数字输出?  

    在任何情况下、都可以提供输出的数学方程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为6V、这对于 TLV9062来说有点过高、什么是微控制器电压?

    我使用的是 3V 电源 查看 TLV9062的波形。 但在仿真中、我为每个运算放大器分配了单独的电源。 我错误地将比较器级电源设置为 5V、而不是3V 而在实际的硬件中、两个运算放大器将从相同的位置运行 3V 电源。

    微控制器电压为3.25V。

    2.您是否可以访问两个 ZCT 导联,换言之,一端是否必须接地?   

    我正在使用 MR-1 ZCT。 是的、我可以访问这两个 ZCT 引线、并且 ZCT 在我的设计中接地。

    VF2线性和 VF1非线性这两个输出。 您计划使用两个输出还是仅使用最终数字输出?

    我仅使用 MCU 的最终数字输出、出于验证目的、我在仿真中检查了放大的输出。

    [ 是否有方法可获得3V 至0V 的比较器输出? ]

    在任何情况下都可以提供输出的数学方程

    放大的输出(VF2):

    VF2 =(1 + RF/RIN)* VZCT
    VF2 =(1 + 82.3kΩ/ 1kΩ)* 35.55mV
    VF2 = 3V

    基准电压:
    Vref =(R2/(R1 + R2))* Vsupply
    Vref =(5kΩ/(1kΩ+ 5kΩ))* 3V
    Vref = 2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampath、

    我注意到的一点是、电流互感器不需要负载电阻器。 我认为应该有一个。

    对于最终的数字输出、这应该表示电流大于特定幅度还是电流过零时间?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到的一件事是电流互感器不需要负载电阻器。 我认为应该有一个。

    在放置负载电阻器后、我将得到 35.55mV 作为交流电源直接使用。 获得正确放大的输出;但是在比较器级、输出在之间摆动 +3V 和-3V .  

    对于最终的数字输出、这是否代表大于特定幅度的电流或者电流过零时间?

    最终数字输出表示 故障电流检测 指示电流何时超过设定的阈值。 确实如此 不会 检测过零电流时间。

    是否有任何其他方法可以实现3. 范围内  输出? 另外、对于硬件设计、是否需要考虑任何其他因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampath、

    这是一个经过轻度测试的解决方案。 LM393LV 开漏比较器。 对于单通道、请尝试使用 TL331LV 或 TL393LV  

    R1 (和电源电压)设置过流检测阈值。 也会降低 VF1电压。

    D1、D2、R2、R3是过压保护、ESD/EOS

    100K 可以是 GPIO 的弱上拉。

    GPIO 脉冲对于过流为低电平(仅限正极侧查看);uC 应该具有引脚中断功能(因此您无需监视或锁存过流检测)

    e2e.ti.com/.../Over-current-LM393LV.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。