This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:德州仪器(TI) 20241218003.0 -数据表更新电气规格变更

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476544/lm2903-q1-texas-instruments-20241218003-0---datasheet-update-change-of-electrical-specification

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903B-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我打开此任务是因为它 在其 Belly 中已经具有 TI PCN 编号(20241218003.0)。

如果没有人对此负责、请将其转发给相应的同事。

我们的 OEM 和我们都不知道对先前数据表的更改。 我们希望了解"PCN"部分第5、8和14页中所述的数据表变更概述。 简单的前后概述/比较。

此致、

Andreas Wittmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCN#20210326001.2和 PCN#20240910000.2之后、所有器件都使用了与 LM2903B-Q1相同的新芯片。 旧数据表分别针对旧芯片和新芯片具有单独的热特性和典型特性;旧芯片已移除。 更新了图3-1以显示新芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多 Thanx 为您的快速回复 Ladisch 先生! 她是否可以制作一张或两张幻灯片、 将从以前到现在的这些更改与先前数据表中的相应摘录进行比较并进行说明?

    我必须将请求放在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我们目前正在提交数据表 PCN 的文件。 这将需要几周时间。

    基本数据表更改为:

    1.删除了旧设备中的图形。 当前的"B"器件图现在适用于所有器件。

    2.已删除旧器件的散热表并将其合并为一个表。

    删除了旧版器件的 ESD 表并将其合并成一个表

    4.更新框图/内部原理图和文本来显示额外级和钳位。

    除了热性能表、没有更改电气表限值。