This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:单路至差动信号转换器

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466063/opa320-single-to-differential-signal-converter

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件:INA333

工具与软件:

大家好!
我有一个电路可将小信号从单端电极转换为差分对(放置在 ADC 中)。

以下示意图:

但是、当我在 TINA 中进行仿真时、U7的输出信号显示不正确(而 U6显示正常)

附件为 TINA 文件: e2e.ti.com/.../INA333_5F00_OPA320_5F00_EEG_2D00_SIM_5F00_230125.TSC
关于 U7的 VCM、Im 生成器在0V 时可以接受。
请帮助您查看和确认。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    问题是 U2和 U3在仿真文件中具有错误极性的 VEE。

    如果您希望 U6和 U7使用单电源、则 IN+需要直流偏置至 AVDD 的1/2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron
    感谢您的反馈。

    我检查了电路、发现 Vee 是-2.5V。 VCC 为+2.5V。 看起来还不错。
    如果我错了、请帮助进行更正。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果正极标记端连接到 VEE、负极标记端连接到接地、则 VEE 可以使用-2.5V 电源。

    您将一个负极电源连接到 VEE 的另一侧接地。 -2.5V *-1 =+2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!
    感谢您的反馈。
    我的负电压设置有误、所以结果现在可以。

    您能否推荐使用该滤波器、或者提高 AFE 电路的稳定性或降噪性能?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号的频率范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!
    这是一种用于 EEG 信号的 AFE、因此频率范围约为50Hz 至100KHz。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50/60Hz 是线路频率;线路噪声是否是预期问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron
    Im 对不起丢失。
    频率范围大约为0.05Hz 至150Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 R6、R7更改为10k、在 R7两端添加10nF (反相器具有1.5kHz 限值)

    这将提供0.03Hz 至175Hz 的通带  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron
    感谢您的推荐。
    但您能否给我展示一下这个滤波器设计的计算器/ tut t 操作?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单独、

    C1和 R1制作一个高通滤波器、截止频率1/(2piRC)

    C2和 R2组成一个低通滤波器、截止频率1/(2piRC)

    R1和 R2构成带通衰减器。 输出= Vin * R2/(R1+R2)。 我们实际上并不想衰减、因此 R2应该比 R1大得多。 损耗就是在没有缓冲器的情况下使用两个滤波器的成本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron
    感谢您的详细反馈。
    我刚刚重新检查了上面的等式、它看起来的通带范围为0.34Hz 至15.92Hz。


    不是上面的值为0.03-175Hz。
    如果我错了、请帮助进行审核和更正。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单独、

    高通0.34Hz 看起来很好、但不是很好。 低通滤波器方程漏掉了 这一点很重要 电阻梯。

    对于低通截止频率、C1为短路、因此 R1和 R2实际上是并联的。 因此  C2和 R2||R1制作一个低通滤波器、切断频率1/(2pirc);175Hz

    对于高通截止频率、C2开路、因此 R1和 R2 实际上是串联的。 因此 C2和 R2+R1形成一个高通滤波器、切断频率1/(2pirc);0.031Hz

    如果低通和高通频率接近、那么这些简单公式并不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、R1的主要原因是在任何频率下都要将输入阻抗保持在10k Ω 以上。