This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476186/opa858-opa858

器件型号:OPA858
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

标题: 跨阻放大器(TIA)配置中 OPA858的稳定性

问题:

与配合使用的器件 OPA858运算放大器 并尝试在中使用它 跨阻放大器(TIA)配置 . 从数据表中、我看到运算放大器已通过 A 解补偿 需要最小增益>7V/V 的增益带宽积 用于在电压放大器配置中实现稳定运行。

在中 电压放大器 在这种情况下、通过将电阻值设置为 R2=7R1R_2=7R_1R2 =7R1、可以使增益保持稳定。 不过、在中 TIA 配置 、只有一个反馈电阻 RFR_FRF、输入为 A 具有无限阻抗的电流源 . 鉴于此、我的关注点是:

  • 由于标准放大器电路中没有显式的增益设置电阻器(如 R1R_1R1和 R2R_2R2)、因此我们如何确保 OPA858在 TIA 配置中保持稳定
  • 执行 反馈电阻 RFR_FRF 仅确定稳定性、如果是、如何计算稳定值?
  • 数据表中提到了 TIA 应用 但是电流源的无限输入阻抗不会使运算放大器不稳定?
  • 我可以使用 将 OPA858作为 TIA、无需额外补偿 或者我是否需要添加外部补偿组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    感谢您的提问!

    1. 我们认为 没有像 标准放大器电路中那样明确的增益设置电阻器、因此确保运算放大器在 TIA 配置中保持稳定非常重要。 为了稳定 TIA、我们需要在射频或反馈电阻器上使用反馈电容器 CF、使 TIA 的高频增益遵循(1+Cin/CF)> 7、其中 Cin = CCM + CDM + CPD (CCM+CDM = OpAmp 共模和差模电容、CPD =光电二极管结电容)。 要了解有关 TIA 稳定性的更多信息、请访问: https://www.ti.com/lit/an/sboa122/sboa122.pdf?ts TIA=1739946375532&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2. 在 TIA 电路中、Rf 和 Cf 决定电路的稳定性。 因此、运算放大器的反相输入电容和光电二极管电容在反馈环路中产生一个极点(或1/β 曲线中产生一个零点)、从而使电路不稳定。 为了消除该极点、我们在 RF 上添加 Cf、从而在 β 曲线(或1/β 曲线中的极点)上创建一个零点。 如需详细了解运算放大器稳定性、请访问以下链接: https://www.ti.com/video/4080235259001。 但 RF 还决定了 TIA 的带宽和噪声、例如、较大的 RF 会导致较低的带宽、而产生较低的噪声。

      若要找到 CF 值、您可以在 TINA-TI 中运行仿真并检查电路的稳定性。 如果您想作为 CF 的起点、请查看 TIA 电路设计工具:  Analog Circuit Design Studio、  其中将针对所需的电路条件推荐 CF (以及最佳运算放大器)。 此外、如果您的电路不符合最低稳定要求、则在右下角窗口中将弹出一条警告。

    3. 电流源的无限输入阻抗并不会导致运算放大器不稳定。 在 TIA 中、反馈电阻器 RF 提供负反馈、从而确保运算放大器在反相输入端保持虚拟接地。 稳定性主要受运算放大器输入电容、光电二极管电容和 RF 相互作用的影响、它们共同在环路增益中形成一个极点。 为了确保稳定性、在条件(1+Cin/Cf)> 7之后添加一个反馈电容器 CF。 使用 CF 进行适当补偿可防止振荡并确保稳定运行。

    4. 由于上述原因、OPA858通常需要反馈电容器 CF 来实现稳定的 TIA 运行。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Aditya Gosavi