This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240A3QDRQ1

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474267/ina240-q1-ina240a3qdrq1

器件型号:INA240-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我遇到与有关的故障 INA240A3QDRQ1 特定条件下的感应放大器。 以下是详细信息:

测试条件:

  1. 输入电压: 在输入引脚上施加5V 电压 6和7. INA240A3QDRQ1的相对于 GND (引脚2、3和4)。
  2. 测试设置: 进行显示。

       

发现的问题:

  • 最初、器件会生成 2.5V 基准电压 、有时它工作正常、基准电压随两个方向上的负载而变化。
  • 经过一段时间后 引脚5处的基准电压 则会发生移位 0.5V 或5V (已观察到这两种情况)。
  • 输出电压纹波、即使低至 1A 、IC 失败。
  • 在更改时、IC 也会失败 输入电压的占空比 .
  • 这些问题已通过确认 示波器观察结果 .

您能帮助确定这些故障的潜在原因吗? 此外、对于任何有关改进电路可靠性或故障分析的建议、TI 都将不胜感激。

期待您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    您的原理图没有出现任何问题。  请分享示波器屏幕截图和预期输出。

    Unknown 说:
    最初、设备生成 2.5V 基准电压 、有时它可以正常工作、基准电压会随两个方向上的负载而变化。

    我不想混淆命名、但我通常考虑这个 Vout、而不是基准。  当我陈述基准时、我假设您是指输入为零时的 Vout。

    Unknown 说:
    过一段时间后 引脚5处的基准电压 则会发生移位 0.5V 或5V (已观察到这两种情况)。

    这是采用零输入的输出吗?  是否能够在这些条件下共享输入电压。

    Unknown 说:
    更改时 IC 也会失败 输入电压的占空比 .

    您能否分享该行为和预期行为的 VCM (电压共模)或示波器快照。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    INA 输出一直失败。失败时、它尝试改变 b/w 4V 和0.5V

    让我知道该怎么做,我们继续更换 IC

    (因为它是汽车产品、所以不好)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器一段时间后、引脚5的基准电压转变为0.5V 或5V (这两个条件都已被观察到)。

    输入电压始终为5V、但显示的引脚5处的输出为0.5或5V、我的预期输出为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    您能否分享有关 TP210的测试点(TP207、TP208、TP209)的示波器截图。  您共享的原理图部分看起来没有问题、我不会期望任何结果。  您使用的是什么 Rshunt?

    另外、请查看我在上面提出的问题。

    此致、

    Jaiver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的快速回复。

    现在,我不在城里了。 到达工作站后、我会立即与您分享这些信息。 在此期间、如果可能的话、您能够分享任何与 INA240A3相关的基准电路、特别是针对高电流充电和放电应用的基准电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja、

    我只是想确保引脚不超过绝对最大额定值。  如果我们缩小问题的范围、我可能有可以缓解该问题的措施。

    此致、

    Javier