This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4062:OSFP 主机 INT/RSTN 和 LPWn/prsn 解决方案

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4062, TLV1922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475723/tlv4062-osfp-host-int-rstn-and-lpwn-prsn-solution

器件型号:TLV4062
主题中讨论的其他器件: TLV1922

工具与软件:

大家好、我看到 TLV4062已应用于 OSFP 模块端、是否有对应的主机端解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许军、您好!

    目前、我们没有主机端的集成解决方案。

    我们拥有具有集成2.5V 基准的 TLV1922双路比较器、但该器件很可能不适用于 OSFP 主机侧、因为该器件不是轨到轨输入。

    目前、TI 解决方案将采用具有外部2.5V 基准的双通道比较器。