This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:通过软件禁用 INA238上的警报信号

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1474702/ina238-q1-disabling-alert-signals-on-ina238-via-software

器件型号:INA238-Q1
主题中讨论的其他器件:INA238

工具与软件:

我们在使用 INA238 大批量项目中的电流检测 IC。 在我们的应用程序中、我们需要完全禁用 警报 无需实际访问或修改现有装置即可通过软件发出信号。

为了实现这一点、我们将复位值写入 ShuntOverVoltage (SHNTOL)寄存器 . 但是、我们尚未访问、读取或写入任何其他寄存器。

您能否就以下几点提供指导?

  1. 单独复位 SHNTOL 寄存器是否会完全禁用警报引脚、或者是否需要额外的步骤?
  2. 是否有任何其他默认启用的报警仍可能触发警报信号?

非常感谢你对此事的支持和指导。

此致、

Batuhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    由于美国假期、我们目前不在办公室、但有人会在周二给您回复。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    DIAG_ALRT (Bh)、SOVL (Ch)、SUVL (Dh)、BOVL (EH)、BUVL (FH)寄存器中的默认值会进行设置、以便绝不会触发 ALERT 引脚。 只要您未更改其中的任何值、您就不会看到来自器件的任何警报。

    此致、

    Holly