This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476190/opa858-opa858

器件型号:OPA858

工具与软件:

OPA858反相模式输出失真不对称问题

正文:

您好!

我使用的是 OPA858 在中 反相放大器配置 其中:

  • RIN = 100kΩ
  • Rf = 1MΩ μ F
  • 同相端子接地
  • 输入:1kHz 方波(以黄色显示)
  • 输出:以绿色测量(附有示波器屏幕截图)

问题:

输出信号如所示 不对称失真

  • 顶面 输入电压的大小 失真更少 .
  • 底部 电感大小 更多失真 .
  • 上半部分和下半部分的脉冲宽度是不同的 输入是干净的方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定电源、输入和输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0到0.15V 是 输入范围,电源电压为+-2.5V ,这里我给函数发生器输入100mV 步长,电源电压范围为2.5,-2.5,运算放大器为非轨到轨,因此输出范围为+1.5到-1.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saisankar:

    由于 Rf 是我们速度更快的器件之一、因此它对电路的稳定性具有重大影响。 您是否能够将 Rf 调整为~453并将 Rg 调整为~45.3、看看这是否对您看到的信号产生了影响?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saisankar:

    如 Ignacio 所述、高 RF 可能对电路的稳定性产生重大影响。 请尝试在相同的增益为10倍的情况下使用更少的 RF 值。

    我对您的电路进行了仿真、得到的相位裕度仅为4度、而系统稳定性要求相位裕度至少为45度。

    更改 Rf 和 Rg 后、系统看起来稳定并具有足够的相位裕度。

    我在下面附上了 TINA 原理图供您参考。

    此致、

    Aditya Gosavi

    e2e.ti.com/.../OPA858-inv-config-1M-Rf-stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使 OPA858高速运算放大器电路保持稳定。 我添加了一条 0.1 pF 反馈电容 并使用了 A MΩ Ω 反馈电阻 来稳定相位裕度、从而实现 85度 . 电路现在稳定、但频率响应不符合预期。  MΩ 响应是随附的原因。使用高反馈电阻(在 k Ω 范围内)时不会出现这种行为,只有100欧姆电阻的响应才会被清除。

    通过增加0.1pF 电容相位裕度是更多的,但响应是像我所连接的,对于453欧姆和45欧姆的响应是好的,没有不对称的失真像什么所连接。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saisankar:

    没有共享附件。 但是、添加反馈电容器会影响您的带宽、因为您要使用此配置创建一个低通滤波器、并且会影响您在输出端看到的阶跃响应、不会那么尖锐。 我不确定这是否是您所指的频率响应不符合预期。

    此致、

    Ignacio