This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:外部电流限制电路问题

Guru**** 2600175 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476761/xtr111-external-current-limitation-circuit-question

器件型号:XTR111

工具与软件:

您好!

我想就使用 XTR111压控电流源问题与支持工程师开启一段私人对话框。 我正在寻找数据表中关于外部电流限制电路的建议。  

我的公司 FAE 建议我提交客户支持请求单、客户支持建议我在此论坛上打开一个通用主题来请求私人对话。  

我无权在公共主题上发布特定信息。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alexander、

    请告诉我您对外部电流限制电路有何疑问! 如果它们足够通用、我们可以在公共论坛上回答它们。 如果客户需要共享更具体的信息、我们可以与您的 TI FAE 合作、设置一个安全的渠道来共享原理图!

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:  

    感谢您的答复。 遗憾的是、由于我公司的数据保留政策、我没有权限在公共线程中进行更多讨论。 您能给我私人留言还是直接给我发电子邮件?

    我是 根据我的 FAE 的初步推荐到达 e2e 的。

    -Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您在 e2e 上发帖、我已经通过电子邮件发送您的电子邮件。  

    祝你一切顺利!
    Carolina