This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224BDWVR

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476937/iso224-iso224bdwvr

器件型号:ISO224

工具与软件:

您好!

我们 在设计中使用 ISO224BDWVR。

最近、我们为我们的器件完成了 EMI/EMC 测试。

我们在 RE102测试中观察到了10MHz、18MHz 至23MHz 的噪声水平。

我们将此 IC 用于单位输入电压监控和负载电压监控。

请告知我们已经为具有该要求的设计完成了 EMI/EMC 测试  ISO224BDWVR IC。

如果您进行了任何测试、请告诉我们在鉴定测试时需要采取哪些预防措施。

另请找到所附的图  输入基准噪声密度与频率间的关系

请确认 此测试中是否会出现噪声影响?  

我们还需要了解高达30GHz 的噪声密度效应。

此致、

Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    您共享的噪声密度图是测量的噪声性能、而不是辐射发射。  

    请参阅此文档和图3、了解基础 EVM 上 ISO224的 CISPR11测量值。  

    https://www.ti.com/lit/wp/sbaa438a/sbaa438a.pdf?ts = 1740059404255

    当然、PCB 设计会对辐射发射产生很大影响、这可能是导致我们看到性能差异的原因。  

    我不熟悉 RE102标准、也不熟悉任何需要高达30GHz 测量的测试、您能分享更多详细信息吗?